990-5910G-025

Konfiguracja preferencji wyświetlacza

  1. Stuknij przycisk Konfiguracja > Informacje ogólne > Wyświetlacz.
    1. Ustaw Dźwięk alarmu jako Włącz lub Wyłącz. Spowoduje to włączenie/wyciszenie wszystkich dźwięków alarmu.
    2. Ustaw Dźwięk alarmu (tylko alarmy informacyjne) na Włącz lub Wyłącz. Spowoduje to włączenie/wyciszenie wszystkich dźwięków alarmów informacyjnych.
    3. Ustaw jednostkę temperatury jako Celsjusza lub Fahrenheita.
    4. Ustaw opcję Wygaszacz ekranu wł. po na 5 min, 15 min, 30 min lub Nigdy. Wygaszacz ekranu włączy się po upływie ustawionego czasu, jeśli na wyświetlaczu nie była wykonywana żadna czynność.
    5. Ustaw Jasność wyświetlacza, stukając przycisk - lub +.
    6. Ustaw Dźwięk z ekranu dotykowego na Włącz lub Wyłącz. Spowoduje to włączenie/wyciszenie wszystkich dźwięków wyświetlacza (z wyjątkiem dźwięków alarmu).
    7. Dostosuj funkcje dotykowe wyświetlacza, stukając dwukrotnie przycisk kalibracji.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.