990-91111K-006

Conexión de los cables de comunicación externos

  1. Conecte los cables de comunicación externos a los puertos en la caja de control del SAI.

    Vista frontal de la caja de control

    1. Puerto de E/S universal para tarjeta de administración de red integrada.

    2. Puerto de modbus para tarjeta de administración de red integrada.

    3. Puerto de red para tarjeta de administración de red integrada. Utilice un cable de red blindado.

    NOTA: Compruebe que se conecte al puerto correcto para evitar conflictos de comunicación de red.

Conexión de los cables Modbus

  1. Conecte los cables Modbus al/a los SAI. Utilice una conexión de 2 o de 4 hilos.
    • Todos los cables de señal Modbus deberán ser de doble aislamiento/cubierta y tener una capacidad nominal mínima de 30 VCC.

    • Las conexiones Modbus requieren el uso de cables de par trenzado blindados. La conexión del blindaje a tierra debe ser lo más corta posible (preferiblemente, inferior a 1 cm). El blindaje del cable debe conectarse al pin Ch Gnd en cada dispositivo.

    • El cableado debe cumplir con los códigos locales.

    • Pase los cables de señal separados de los cables de alimentación para garantizar un aislamiento suficiente.

    • El puerto Modbus está aislado galvánicamente con el pin Com como referencia de conexión a tierra.

    Ejemplo: Conexión de dos hilos con dos SAI

    Ejemplo: Conexión de cuatro hilos con dos SAI

  2. Instale resistencias de terminación de 150 ohmios en los extremos de cada bus si los buses son muy largos y funcionan a velocidades altas de datos. Los buses inferiores a 610 metros (2000 pies) a 9600 baudios o inferiores a 305 metros (1000 pies) a 19 200 baudios en principio no necesitan resistencias de terminación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?