990-91111J-006

Instalación final

  1. Vuelva a colocar la cubierta superior:
    1. Incline la tapa superior y deslícela en el SAI desde la parte trasera. Las lengüetas de la parte trasera de la tapa superior deben conectarse a las ranuras de la parte trasera del SAI.
    2. Empuje la tapa superior en la parte frontal.

      Vista posterior del SAI

    3. Vuelva a colocar los tornillos.

      Vista frontal del SAI

  2. Verifique la sujeción de los terminales de cable.
    ATENCIÓN
    Riesgo de daño en el equipo
    Verifique la sujeción de los terminales de cable. Si los terminales de cable se mueven al tirar de los cables, el perno puede aflojarse.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  3. Vuelva a colocar la tapa transparente.

    Vista frontal del SAI

  4. Vuelva a colocar la placa frontal inferior.

    Vista frontal del SAI

  5. Solo para anclaje antisísmico:
    1. Instale el soporte de anclaje sísmico frontal en el SAI con los pernos M8 que se suministran.
    2. Monte el soporte de anclaje sísmico frontal en el SAI en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje frontal es de ø18 mm.

    Vista frontal del SAI

  6. Baje las patas niveladoras delanteras y traseras del SAI con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el SAI esté nivelado. Este paso no es necesario para un SAI con anclaje antisísmico.

    Vista frontal del SAI

    ATENCIÓN
    Peligro de vuelco
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  7. Solo para soluciones UL 924 y CSA C22.2 NO. 141-15: Rellene la etiqueta en la placa frontal inferior con la potencia de salida del SAI en kW.
  8. Vuelva a colocar el panel frontal en el SAI:
    1. Inserte las dos lengüetas en la parte inferior del panel frontal en el SAI con un ángulo inclinado.
    2. Vuelva a conectar el puente del panel frontal al SAI.
    3. Cierre el panel frontal y bloquéelo con los dos pestillos de bloqueo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?