990-91111J-006

Procedimiento de instalación para sistemas marinos unitarios

  1. Instale el kit IP22 GVSOPT026 en el SAI. Para ello, siga el manual de instalación suministrado con el kit.
  2. Instale el SAI y el armario de baterías modulares (si los hay) en el kit de montaje GVSOPT027. Para ello, siga el manual de instalación suministrado con el kit.
  3. Preparación de la instalación.
  4. Instalación de módulos de alimentación.
  5. Instalación del anclaje sísmico (opcional).
  6. Conexión de los cables de alimentación.
  7. Conexión de los cables de señalización.
  8. Conexión de los cables de señalización desde un armario de baterías modulares.
  9. Conexión de los cables de señalización de aparamenta eléctrica y productos auxiliares de otros fabricantes.
  10. Conexión de los cables de comunicación externos.
  11. Añadir las etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  12. Instalación final.
Para el desmantelamiento o el traslado del SAI una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del SAI a una nueva ubicación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?