990-91111L-006

Conexión de los cables de alimentación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
En sistemas con suministro de red simple cuyos cables de alimentación se dividen debido a restricciones en la dimensión de los cables, utilice las barras colectoras de derivación con el segundo conjunto de cables de entrada. No hay espacio suficiente para puntos de conexión de dos conjuntos de cables de entrada en las barras colectoras de entrada debido a las barras colectoras de puentes del suministro de red simple principal.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
Riesgo de daño en el equipo
Para garantizar que la carga en funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo se comparta de forma correcta:
  • Todos los cables de derivación deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Todos los cables de salida deben tener la misma longitud para todos los SAI.
  • Todos los cables de entrada deben tener la misma longitud para todos los SAI (solo es necesario en sistemas con suministro de red simple).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Solo para sistemas con conexión a tierra sólida de 480 V (sin conexión de neutro):
    1. Quite el soporte de RFI. Guarde los dos tornillos.
    2. Retire el tornillo del lado izquierdo y guárdelo.
    3. Instale el soporte de RFI en el lado izquierdo con los tres tornillos.

    Vista frontal del SAI

  2. Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Retire los tres puentes de la barra colectora del suministro de red simple principal.

    Vista frontal del SAI

  3. Conecte los cables de alimentación como se muestra en el orden que se indica:

    * Incluido en el kit.

    1. Conecte los cables del conductor de toma de tierra del equipo/PE.
    2. Conecte los cables de N. Conecte el punto medio de la batería (si lo hay en la solución de baterías).
    3. Conecte los cables de CC+.
    4. Conecte los cables de salida.
    5. Conecte los cables de CC-.
    6. Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación.
    7. Conecte los cables de entrada.
      NOTA: Conecte los cables de entrada a las barras colectoras de entrada correctas en el lado superior izquierdo del SAI.

      Vista frontal del SAI: sistema con suministro de red simple

      Vista frontal del SAI: sistema con suministro de red con dos entradas

      ATENCIÓN
      Riesgo de daño en el equipo
      Verifique la sujeción de los terminales de cable. Si los terminales de cable se mueven al tirar de los cables, el perno puede aflojarse.
      Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?