Anslut de externa kommunikationskablarna
- Anslut de externa kommunikationskablarna till portarna
i UPS-kontrollboxen.
Kontrollboxen framifrån
-
Universell I/O-port för inbyggt nätverkskort.
-
Modbus-port för inbyggt nätverkshanteringskort.
-
Nätverksport för inbyggt nätverkshanteringskort. Använd en skärmad nätverkskabel.
OBS: Säkerställ att du ansluter till korrekt port för att undvika konflikter i nätverkskommunikationen. -
Anslut modbus-kablarna
- Anslut modbus-kablarna till UPS:en. Använd en anslutning
med antingen 2-ledare eller 4-ledare.
-
Skärmade partvinnade kablar måste användas för modbus-anslutningar. Den skärmade anslutningen till jord måste vara så kort som möjligt (helst under 1 cm). Kabelskärmningen måste anslutas till Ch Gnd-stiftet på varje enhet.
-
Kablarna ska anslutas i enlighet med lokala regelverk.
-
Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna för att garantera tillräcklig isolering.
-
Modbus-porten är galvaniskt isolerad med Com-stiftet som jordreferens.
-
- Installera avslutningsmotstånd på 150 Ohm i varje ände av varje buss om bussarna är mycket långa och drivs med höga datahastigheter. Bussar under 610 meter (2 000 fot) vid 9 600 baud eller under 305 meter (1 000 fot) vid 19 200 baud ska inte kräva avslutningsmotstånd.