990-91111K-007

Διαδικασία εγκατάστασης για ενιαία συστήματα

  1. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  2. Για UPS χωρίς προεγκατεστημένες μονάδες ρεύματος: Εγκατάσταση μονάδας(ων) ισχύος.
  3. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  4. Μόνο για το σύστημα στερεάς γείωσης TN-C / 480 V (καμία ουδέτερη σύνδεση)Προετοιμάστε το UPS για σύστημα στερεάς γείωσης TN-C / 480 V:
  5. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  6. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  7. Συνδέστε τα καλώδια σήματος από ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  8. Σύνδεση καλωδίων σήματος από ηλεκτρικό πίνακα και βοηθητικά προϊόντα τρίτου μέρους..
  9. Σύνδεση εξωτερικών καλωδίων επικοινωνίας.
  10. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  11. Τελική εγκατάσταση.
Για τη μετακίνηση ή τον παροπλισμό του UPS μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Απόσυρση ή μετακίνηση του UPS σε νέα θέση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;