990-91111J-007

Εγκατάσταση μονάδας(ων) ισχύος

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βαρύ φορτίο
Οι μονάδες ισχύος είναι βαριές και χρειάζονται δύο άτομα για να τις σηκώσουν.
  • Η μονάδα ισχύος 20 kW ζυγίζει 25 kg (55 lbs).
  • Η μονάδα ισχύος 50 kW ζυγίζει 38 kg (84 lbs).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετείτε πάντοτε τις μονάδες ισχύος ξεκινώντας από την κάτω θέση και προς τα πάνω.
  1. Αφαιρέστε τη βίδα σε κάθε πλευρά της κενής υποδοχής της μονάδας ισχύος. Αφαιρέστε την πλάκα πλήρωσης, εάν υπάρχει.
  2. Ωθήστε τις μονάδες ισχύος στην υποδοχή.
  3. Κάντε εκ νέου εγκατάσταση της βίδας σε κάδε πλευρά της υποδοχής.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;