990-91111L-007

Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή)

  1. Στερεώστε το(α) πίσω άγκιστρο(α) στερέωσης στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος οπών στο πίσω άγκιστρο στερέωσης είναι ø14 mm.
  2. Τοποθετήστε το οπίσθιο άγκιστρο αγκύρωσης στο UPS με τους κοχλίες M8 που παρέχονται.

    Πίσω όψη του UPS

  3. Σπρώξτε το UPS στη θέση του ώστε το οπίσθιο άγκιστρο αγκύρωσης να συνδεθεί με το πίσω άγκιστρο στερέωσης. Το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης τοποθετείται στα τελικά βήματα εγκατάστασης.

    Πίσω όψη του UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;