990-91111K-007

Ρεύμα διαρροής

380/400/415 V Σύστημα 4-καλωδίων εγκατάσταση UPS σε 100% φορτίο

Κατάταξη UPS Ρεύμα διαρροής
20-50 kW 62 mA
60-100 kW 67 mA
120-150 kW 91 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;