990-91111F-012

Installation du/des module(s) de puissance

ATTENTION
Charge lourde
Les modules de puissance sont lourds et nécessitent deux personnes pour les soulever.
  • Le module de puissance de 20 kW pèse 25 kg.
  • Le module de puissance de 50 kW pèse 38 kg.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: Installez toujours les modules de puissance en commençant par la position inférieure et en remontant.
  1. Retirez les vis de chaque côté de la fente vide du module de puissance. S'il y a une plaque de remplissage, retirez-la.
  2. Insérez le module de puissance dans la fente.
  3. Remettez les vis en place de chaque côté de la fente.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?