990-91111L-032

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ Marine Systems ขนาน

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

ระบบขนาน

  1. ติดตั้งชุด IP22 GVSOPT026 บน UPS – ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
  2. ติดตั้ง UPS และตู้แบตเตอรี่แบบโมดูลาร์ (ถ้ามี) บนชุดติดตั้งลื่นไถล GVSOPT027 – ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
  3. การเตรียมการติดตั้ง
  4. ติดตั้งโมดูลไฟฟ้า
  5. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
  6. เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
  7. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
  8. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  9. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
  10. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  11. เชื่อมต่อสาย PBUS
  12. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก
  13. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  14. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งาน UPS หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดดู การเลิกใช้งานหรือย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?