990-91111F-034

Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem Tercihi için IMB Sinyal Kablolarını Bağlama

NOT: Yeterli izolasyon sağlamak için sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı çekin.
  1. Statik anahtar modülünü her iki UPS'den çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  2. Kapağı her iki UPS'den de çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  3. Sinyal kablolarını her iki UPS'deki dahili bakım kesicisi IMB gösterge ışığından çıkarın.
  4. Rafı her iki UPS'den de çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  5. Her iki UPS'de, dahili bakım kesicisi IMB'den ön kapağı çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  6. Her iki UPS'de dahili bakım kesicisi IMB'de OF2 Konumunda verilen ek AUX switchini kurun.
  7. İki UPS arasında non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını bağlama:
    1. Gösterildiği gibi UPS 1'de dahili bakım kesicisi IMB'de AUX switch terminali 1 ve 2'den, UPS 2'de 640-4843 numaralı karttaki J6614-5 ve J6614-6'ya sinyal kablolarını (ürünle verilmez) bağlayın. non-Class 2/non-SELV
    2. Gösterildiği gibi UPS 2'de dahili bakım kesicisi IMB'de AUX switch terminali 1 ve 2'den, UPS 1'de 640-4843 numaralı karttaki J6614-5 ve J6614-6'ya sinyal kablolarını (ürünle verilmez) bağlayın. non-Class 2/non-SELV

    Dahili Bakım Kesicisi IMB'nin Önden Görünümü

    Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistemin Önden Görünümü

  8. Her iki UPS'de, dahili bakım kesicisi IMB'nin ön kapağını tekrar takın.
  9. Rafı her iki UPS'ye tekrar takın.
  10. Dahili bakım kesicisi IMB'deki sinyal kablolarını her iki UPS'deki gösterge ışığına tekrar bağlayın.

    UPS'in Önden Görünümü

  11. Kapağı her iki UPS'ye tekrar takın.
  12. Statik anahtar modülünü her iki UPS'ye tekrar takın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?