990-91111J-031

Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna för att garantera tillräcklig isolering.
  1. Ta bort den statiska omkopplaren från båda UPS-enheterna.

    UPS:en framifrån

  2. Ta bort skyddet från båda UPS-enheterna.

    UPS:en framifrån

  3. Koppla bort signalkablarna från den interna underhållsbrytarens IMB-indikatorlampa på båda UPS-enheterna.
  4. Ta bort hyllan från båda UPS-enheterna.

    UPS:en framifrån

  5. Ta bort det främre skyddet från den interna underhållsbrytarens IMB på båda UPS-enheterna.

    UPS:en framifrån

  6. Installera en extra AUX-omkopplare (medföljer) i OF2-positionen i den interna underhållsbrytaren IMB på båda UPS-enheterna.
  7. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna mellan de två UPS-enheterna:
    1. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna (medföljer inte) från AUX-brytarterminal 1 och 2 i den interna underhållsbrytaren IMB i UPS 1 till J6614-5 och J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 2 enligt bilden.
    2. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna (medföljer inte) från AUX-brytarterminal 1 och 2 i den interna underhållsbrytaren IMB i UPS 2 till J6614-5 och J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 1 enligt bilden.

    Vy framifrån av interna underhållsbrytaren (IMB)

    Vy framifrån av förenklat 1+1 parallellsystem

  8. Ta bort det främre skyddet från den interna underhållsbrytaren (IMB) på båda UPS-enheterna.
  9. Återinstallera hyllan på båda UPS-enheterna.
  10. Anslut signalkablarna från den interna underhållsbrytarens indikatorlampa på nytt på båda UPS-enheterna.

    UPS:en framifrån

  11. Återinstallera skyddet på båda UPS-enheterna.
  12. Återinstallera den statiska omkopplaren från båda UPS-enheterna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?