990-91111L-034

Kuruluma Hazırlanın

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Rakor plakasının monte edildiği kablolar veya kablo kanalları için delmeyin veya UPS'e yakın delik açmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı çekin.
  1. Ön paneli çıkarın.
  2. Alt ön plakayı sökün.
  3. Şeffaf kapağı çıkarın.
  4. Üst kapağı çıkarın:
    1. Vidaları sökün ve üst kapağın ön tarafını yukarı doğru yatırın.
    2. Üst kapağı çıkarmak için arkaya doğru kaydırın. Üst kapağın arkasındaki uçlar, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan ayrılmalıdır.
  5. UPS'in sol tarafında bitişik yardımcı kabin ile kurulum için: Sol taraftaki paneli çıkarın. Yan panel bazı bitişik yardımcı kabinlere yeniden takılır. Bitişikteki yardımcı ürün kılavuzunu izleyin.
  6. UPS'in sol tarafında bitişik yardımcı kabin ile kurulum için: UPS ile bitişik yardımcı kabini arasındaki dahili güç kablolaması için sol alt plakayı çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  7. UPS'nin sağ tarafında bitişik yardımcı kabin ile kurulum için: Sağ taraftaki paneli çıkarın. Yan panel bazı bitişik yardımcı kabinlere yeniden takılır. Bitişikteki yardımcı ürün kılavuzunu izleyin.
  8. UPS'nin sağ tarafında bitişik yardımcı kabin ile kurulum için: UPS ile bitişik yardımcı kabini arasındaki dahili güç kablolaması için sağ alt plakayı çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  9. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Alt kablo girişi için: UPS'in altındaki rakor plakasını sökün.

      UPS'in Önden Görünümü

    • Arka kablo girişi için: UPS'in arkasındaki rakor plakasını sökün.

      UPS'in Önden Görünümü

  10. Rakor plakasındaki güç kabloları/kanalları için delikler açın. Varsa, kablo kanallarını (ürünle verilmez) takın.
  11. UPS'in altındaki veya arkasındaki alüminyum rakor plakasını takın.
  12. Arka rakor plakalarını ve arka fırça plakalarını UPS'den çıkarın.

    UPS'in Arkadan Görünümü

  13. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Kanalsız kurulum için: Arka fırça plakalarını tekrar takın.
    • Kablo kanalları ile kurulum için: Kablo kanalları için arka rakor plakalarında bir delik açarak kablo kanallarını takın ve rakor plakalarını tekrar takın.

    UPS'in Kablo Kanalları olmadan Arkadan Görünümü

    UPS'in Kablo Kanalları ile Arkadan Görünümü

  14. non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını sol arka süpürge/rakor plakasından yönlendirerek UPS'in sol tarafına çekin.
  15. Kontrolöre sağ arka fırçadan/rakor plakasından ve kablo kanalından bağlanan harici iletişim kablolarını UPS'in önüne yönlendirin.
  16. Class 2/SELV sinyal kablolarını sağ arka süpürge/rakor plakasından yönlendirerek UPS'in sağ tarafına çekin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?