990-91111L-034

Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon)

  1. Arka sabitleme braketlerini zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - arka bağlantı için delik çapı ø14 mm'dir.
  2. UPS'teki Arka sabitleme braketini ürünle gelen M8 cıvatalarıyla takın.

    UPS'in Arkadan Görünümü

  3. UPS'i sabitleme braketi arka bağlantıya bağlanacak şekilde uygun pozisyona itin. Ön sabitleme braketi, son kurulum adımlarına monte edilmiştir.

    UPS'in Arkadan Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.