990-91260C-018

外部通信ケーブルの接続

  1. 外部通信ケーブルをUPSコントローラーボックスのポートに接続します。

    コントローラーボックスの前面

    1. 内蔵ネットワーク管理カード用のユニバーサルI/Oポートです。

    2. 内蔵ネットワーク管理カード用のModbusポートです。

    3. 内蔵ネットワーク管理カード用のネットワークポートです。シールドされたネットワークケーブルを使用してください。

    注記: ネットワーク通信の競合を避けるために、正しいポートに接続していることを確認してください。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?