990-91260B-031

Anslut de externa kommunikationskablarna

  1. Anslut de externa kommunikationskablarna till portarna i UPS-kontrollboxen.

    Kontrollboxen framifrån

    1. Universell I/O-port för inbyggt nätverkshanteringskort.

    2. Modbus-port för inbyggt nätverkshanteringskort. Se Anslut modbus-kablarna.

    3. Nätverksport för inbyggt nätverkshanteringskort. Använd en skärmad nätverkskabel.

    OBS: Säkerställ att du ansluter till korrekt port för att undvika konflikter i nätverkskommunikationen.
QR code for this page

Var det här till hjälp?