990-91261D-017

Collegamento dei cavi di segnale da un armadio delle batterie modulari

  1. Far passare i cavi di segnale dall'armadio delle batterie modulari 1 attraverso il lato sinistro dell'UPS (per armadio delle batterie modulari adiacente) o attraverso la parte posteriore dell'UPS (per armadio delle batterie modulari remoto).

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari adiacente 1 e dell'UPS

  2. Collegare i cavi di segnale dall'armadio delle batterie modulari 1 all'UPS:
    1. Scollegare il tappo di terminazione da J8008 sulla scheda 640-7552 dell'UPS.
    2. Montare il tappo di terminazione su J8008 sulla scheda 640-7552 nell'ultimo armadio delle batterie modulari (T).
    3. Collegare il cavo di segnale da J8011 sulla scheda 640-7552 nell'armadio delle batterie modulari 1 a J8014 sulla scheda 640-7552 nell'UPS.
    4. Collegare il cavo di segnale da J8007 sulla scheda 640-7552 nell'armadio delle batterie modulari 1 a J8008 sulla scheda 640-7552 nell'UPS.
    Armadio delle batterie modulari 2,3,4 Armadio delle batterie modulari 1 UPS
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?