990-91261F-034

Sinyal Kablolarını Modüler Akü Kabini'nden Bağlama

  1. Sinyal kablolarını modüler akü kabini 1'den UPS'nin sol tarafına (bitişik modüler akü kabini için) veya UPS'nin arkasından (uzak modüler akü kabini için) yönlendirin.

    Bitişik Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin Önden Görünümü

  2. Sinyal kablolarını modüler akü kabini 1'den UPS'e bağlama:
    1. UPS'deki 640-7552 no'lu baradaki sonlandırma fişini J8008'den ayırın.
    2. Sonlandırma fişini, J8008'deki 640-7552 no'lu gemiye, son modüler akü kabinine (T) takın.
    3. Sinyal kablosunu, modüler akü kabini 1'de 640-7552 panosundaki J8011'den UPS'de 640-7552 panosundaki J8014'e bağlayın.
    4. Sinyal kablosunu, modüler akü kabini 1'de 640-7552 panosundaki J8007'den UPS'de 640-7552 panosundaki J8008'e bağlayın.
    Modüler Akü Kabini 2,3,4 Modüler Akü Kabini 1 UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?