990-91261C-018

モジュール式バッテリーキャビネットからの信号線の接続

  1. モジュール式バッテリーキャビネット1からUPSの左側(隣接するモジュール式バッテリーキャビネット用)またはUPSの背面(リモートのモジュール式バッテリーキャビネット用)に、信号線を配線します。

    隣接するモジュール式バッテリーキャビネット1とUPSの前面図

  2. モジュール式バッテリーキャビネット1からUPSに信号線を接続します。
    1. UPSのボード640-7552のJ8008から終端プラグを取り外します。
    2. 最後のモジュール式バッテリーキャビネット(T)のボード640-7552のJ8008に終端プラグを取り付けます。
    3. モジュール式バッテリーキャビネット1のボード640-7552のJ8011から、UPSのボード640-7552のJ8014に信号線を接続します。
    4. モジュール式バッテリーキャビネット1のボード640-7552のJ8007から、UPSのボード640-7552のJ8008に信号線を接続します。
    モジュール式バッテリーキャビネット2、3、4 モジュール式バッテリーキャビネット1 UPS
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?