990-91261F-034

Güç Kablolarını, Bitişik Bir Modüler Akü Kabini'nden Bağlama

NOT: Ekipman topraklama iletkeni/PE kablosu (0W49449), DC kabloları (0W49426) ve kabloları bağlamak için gereken cıvata ve somunlar modüler akü kabini ile sağlanır.
  1. Akü kesicisi BB açık (KAPALI) konumuna getirin ve akü kutuplarını modüler akü kabinindeki/kabinlerindeki akü modüllerinin önünden ayırın.
  2. UPS üzerindeki ön plakayı çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  3. Ekipman topraklama iletkenini/PE kablosunu (0W49449) UPS'deki G/PE barasına bağlayın.
  4. DC kablolarını (0W49426) UPS'deki DC baralarına bağlayın.
  5. Ekipman topraklama iletkeni/PE kablosunu ve DC kablolarını UPS'in arkasından öne ve yukarı doğru yönlendirerek modüler akü kabini 1 ile UPS arasındaki boşluğa yerleştirin.

    UPS'in Arkadan Görünümü

  6. Ekipman topraklama iletkeni/PE kablosunu ve DC kablolarını modüler akü kabini 1'e yönlendirin ve Ekipman topraklama iletkeni/PE kablosunu ve DC kablolarını modüler akü kabini 1'e bağlayın.

    Bitişik Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin Önden Görünümü

  7. Ön plakayı tekrar takın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?