990-91261F-006

Conexión de los cables de alimentación desde un armario de baterías modulares en fila

NOTA: El conductor de toma de tierra/PE del equipo (0W49449), los cables de CC (0W49426) y los correspondientes pernos y tuercas para conectar los cables se suministran con el armario de baterías modulares.
  1. Ponga el disyuntor de batería BB en la posición abierta (desactivado); a continuación, desconecte los terminales de la batería en la parte frontal de los módulos de baterías de los armarios de baterías modulares.
  2. Retire la placa frontal del SAI.

    Vista frontal del SAI

  3. Conecte el conductor de toma de tierra/PE del equipo (0W49449) a la barra colectora G/PE en el SAI.
  4. Conecte los cables de CC (0W49426) a las barras colectoras CC en el SAI.
  5. Pase el conductor de toma de tierra/PE del equipo y los cables de CC de la parte posterior del SAI hacia el frente y hacia arriba en el espacio entre el armario de baterías modulares 1 y el SAI.

    Vista posterior del SAI

  6. Pase el conductor de toma de tierra/PE del equipo y los cables de CC por el armario de baterías modulares 1; a continuación, conecte el conductor de toma de tierra/PE del equipo y los cables de CC en el armario de baterías modulares 1.

    Vista frontal del armario de baterías modulares en fila 1 y el SAI

  7. Vuelva a colocar la placa frontal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?