990-91261F-032

เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน

หมายเหตูู: สายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE (0W49449), สายไฟ DC (0W49426), สลักเกลียวและน็อตที่จำเป็นในการเชื่อมต่อสายนั้นมีมาให้พร้อมกับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  1. ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB เป็นตำแหน่งเปิด (ปิด) และถอดขั้วแบตเตอรี่ออกจากด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  2. ถอดเพลตด้านหน้าบน UPS

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  3. เชื่อมต่อสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE (0W49449) เข้ากับบัสบาร์ G/PE ใน UPS
  4. เชื่อมต่อสายไฟ DC (0W49426) เข้ากับบัสบาร์ DC ใน UPS
  5. เดินสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE และสายไฟ DC จากด้านหลังของ UPS ไปด้านหน้าและใส่เข้าไปในช่องว่างระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS

    มุมมองด้านหลังของ UPS

  6. เดินสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE และสายไฟ DC เข้าในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และเชื่อมต่อสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE และสายไฟ DC ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่ที่อยู่ติดกัน 1 และ UPS

  7. ติดตั้งเพลตด้านหน้ากลับเข้าที่เดิม
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?