990-91263-017

Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione)

  1. Fissare i dispositivi di ancoraggio posteriore al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nell'ancoraggio posteriore è di ø14 mm. Utilizzare la piastra di interconnessione posteriore con più armadi delle batterie modulari e/o un UPS adiacente.
  2. Installare la staffa di ancoraggio posteriore sull'armadio (o sugli armadi) delle batterie modulari con i bulloni M8 in dotazione.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari

QR code for this page

Was this helpful?