990-91263A-018

耐震アンカーの取り付け(オプション)

  1. 床に背面固定用金具を取り付けます。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。背面固定用金具のブラケットの穴の直径はø14 mmです。背面相互接続プレートは複数のモジュール式バッテリーキャビネットおよび/または隣接UPSと一緒に使用します。
  2. 付属のM8ボルトを使用して、モジュール式バッテリーキャビネットに背面固定用金具のブラケットを取り付けます。

    モジュール式バッテリーキャビネットの背面図

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.