990-91263-017

Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS con batterie interne adiacente

  1. Spingere l'armadio delle batterie modulari 1 e l'UPS in posizione.
  2. Installare le tre staffe di interconnessione fra l'armadio delle batterie modulari 1 e l'UPS.
  3. Installare le tre viti di interconnessione fra l'armadio delle batterie modulari 1 e l'UPS.
  4. Spingere la copertura dell'alloggiamento verso il basso fra l'armadio delle batterie modulari 1 e l'UPS.

    Armadio delle batterie modulari 1 e UPS

QR code for this page

Was this helpful?