990-91263A-017

Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a 50 kW

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per installazioni con un UPS con potenza nominale superiore a 50 kW, i cavi CC di ciascun armadio delle batterie modulari devono essere collegati direttamente nell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Per UPS remoto:
    1. Collegamento del cavo PE e dei cavi CC (non forniti) in ciascun armadio delle batterie modulari
    2. Far passare i cavi PE e CC attraverso la scatola dei condotti e nell'area di cablaggio di alimentazione dell'UPS.
    3. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi PE e CC nell'UPS.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari per l'UPS remoto

  2. Per UPS per batterie esterne adiacente:
    1. Collegare il cavo PE fornito (0W49449) tra gli armadi delle batterie modulari come mostrato.

      Vista anteriore di due armadi delle batterie modulari

    2. Collegare il cavo PE dal kit opzionale GVSOPT030 nell'armadio delle batterie modulari 1 e far passare il cavo PE attraverso il lato destro e nell'area di cablaggio di alimentazione dell'UPS.
    3. Collegare i cavi CC dal kit opzionale GVSOPT030 in ciascun armadio delle batterie modulari e far passare i cavi CC attraverso il lato destro e nell'area di cablaggio di alimentazione dell'UPS. I cavi CC vengono fatti passare attraverso gli armadi delle batterie modulari.
    4. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi PE e CC nell'UPS.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari 1

    Vista dall'alto degli armadi delle batterie modulari

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?