990-91263A-017

Installazione finale

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni.
  • Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
  • Utilizzare attrezzi con manici isolati.
  • Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
  • Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
  • Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
  • Determinare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche. La possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono rimossi durante l'installazione e la manutenzione (vale per apparecchiature e sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di alimentazione collegato a terra).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Prima di installare le batterie nel sistema, attendere che questo sia pronto per essere alimentato. L'intervallo di tempo tra l'installazione delle batterie e l'alimentazione dell'UPS non deve superare 72 ore (3 giorni).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'armadio delle batterie modulari con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'armadio delle batterie modulari.
    AVVISO
    Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
    Non spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  2. Solo per l'ancoraggio antisismico:
    1. Installare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'armadio delle batterie modulari con i bulloni M8 in dotazione.
    2. Fissare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'armadio delle batterie modulari al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di ancoraggio anteriore è di ø18 mm.
  3. Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto).
  4. Spingere i moduli batteria negli slot. Riempire i ripiani dal basso verso l'alto.
  5. Abbassare la maniglia del modulo batteria e fissare la maniglia al ripiano con la vite fornita.
  6. Reinstallare le piastre e le coperture indicate.
  7. Connettere i terminali delle batterie alla parte anteriore dei moduli delle batterie.

    Vista anteriore del modulo di batterie

  8. Reinstallare il coperchio delle batterie.
  9. Reinstallare il pannello anteriore.
    1. Inserire le due linguette nella parte inferiore del pannello frontale nell'armadio delle batterie modulari da un'angolazione inclinata.
    2. Ricollegare la cinghia del pannello frontale all'armadio delle batterie modulari.
    3. Chiudere il pannello frontale e bloccare con le due manopole di bloccaggio.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.