990-91263A-017

Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale massima di 50 kW

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Collegare i cavi CC fra un interruttore delle batterie e l'altro solo in installazioni con un UPS con potenza nominale massima di 50 kW. Per installazioni con un UPS con potenza nominale superiore a 50 kW, i cavi CC di ciascun armadio delle batterie modulari devono essere collegati direttamente nell'UPS. Vedere Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a 50 kW.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Collegare il cavo PE fornito (0W49449) tra gli armadi delle batterie modulari come mostrato.

    Vista anteriore di due armadi delle batterie modulari

  2. Collegare i cavi CC forniti (0W49426) tra gli armadi delle batterie modulari come mostrato.

    Vista dall'alto degli armadi delle batterie modulari

  3. Per UPS remoto:
    1. Collegare il cavo PE e i cavi CC (non forniti) nell'armadio delle batterie modulari 1.
    2. Far passare i cavi PE e CC attraverso la scatola dei condotti e nell'area di cablaggio di alimentazione dell'UPS.
    3. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi PE e CC nell'UPS.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari 1 per UPS remoto

  4. Per UPS con batterie interne adiacente:
    1. Collegare il cavo PE (0W49449) e i cavi CC (0W49426) forniti nell'UPS. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare e far passare il cavo PE e i cavi CC nell'UPS.
    2. Collegare i cavi PE e CC nell'armadio delle batterie modulari 1.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari 1 per UPS adiacente

  5. Per UPS per batterie esterne adiacente:
    1. Collegare il cavo PE (0W13065) e i cavi CC (0W13071) dal kit opzionale GVSOPT030 nell'armadio delle batterie modulari 1.
    2. Far passare i cavi PE e CC attraverso il lato destro e nell'area di cablaggio di alimentazione dell'UPS.
    3. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi PE e CC nell'UPS.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari 1 per UPS adiacente

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.