990-91263A-005

Verbinden des modularen Batterieschranks 1 und der direkt angrenzenden USV mit internen Batterien

  1. Schieben Sie den modularen Batterieschrank 1 und die USV an ihren Standort.
  2. Montieren Sie die drei Verbindungshalterungen zwischen dem modularen Batterieschrank 1 und der USV.
  3. Montieren Sie die drei Verbindungsschrauben zwischen dem modularen Batterieschrank 1 und der USV.
  4. Schieben Sie die Deckleiste nach unten zwischen dem modularen Batterieschrank 1 und der USV ein.

    Modularer Batterieschrank 1 und USV

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.