990-91263A-022

Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor meer dan 50 kW

LET OP
risico op beschadiging van apparatuur
Voor installaties met een UPS berekend voor meer dan 50 kW moeten de DC-kabels van elke modulaire batterijbehuizing rechtstreeks in de UPS worden aangesloten.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
  1. Voor losstaande UPS:
    1. De PE-kabel en de DC-kabels (niet meegeleverd) in elke modulaire batterijbehuizing aansluiten
    2. Leid de PE- en DC-kabels door de kabelgeleider naar buiten en in het UPS-gedeelte voor bekabeling.
    3. Volg de installatiehandleiding van de UPS om de PE- en DC-kabels in de UPS aan te sluiten.

    Vooraanzicht van de modulaire batterijbehuizing voor losstaand UPS

  2. Voor aangrenzende UPS voor externe batterijen:
    1. Sluit de meegeleverde PE-kabel (0W49449) tussen de modulaire batterijbehuizingen aan zoals afgebeeld.

      Vooraanzicht van twee modulaire batterijbehuizingen

    2. Sluit de PE-kabel van de optionele set GVSOPT030 in de modulaire batterijbehuizing 1 aan en leid de PE-kabel door de rechterkant en in het UPS-gedeelte voor bekabeling.
    3. Sluit de DC-kabels van de optionele set GVSOPT030 in elke modulaire batterijbehuizing aan en leid de DC-kabels door de rechterkant en in het UPS-gedeelte voor bekabeling. De DC-kabels worden door de modulaire batterijbehuizingen geleid.
    4. Volg de installatiehandleiding van de UPS om de PE- en DC-kabels in de UPS aan te sluiten.

    Vooraanzicht van modulaire batterijbehuizing 1

    Bovenaanzicht van de modulaire batterijbehuizingen

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.