모듈형 배터리 캐비닛으로부터 신호 선 연결
인접 모듈형 배터리 캐비닛 설치의 경우 옵션 설치 키트 GVSOPT030에 제공된 신호 선을 사용하십시오. 원격 모듈형 배터리 캐비닛 설치의 경우 신호 선은 제공되지 않습니다. 모듈형 배터리 캐비닛 설치 설명서에 따라 설치를 준비하십시오.
- 원격 모듈형 배터리 캐비닛의 경우: 모듈형 배터리 캐비닛 1의 신호 선을 UPS 후면을 통해 배선합니다.
- 인접 모듈형 배터리
캐비닛의 경우: 모듈형
배터리 캐비닛 1의 신호
선을 UPS로 그림과 같이
배선합니다.
- 모듈형 배터리 캐비닛 1의 신호 선을 개구부를 통해 UPS로 배선합니다.
- 신호 선을 UPS의 케이블 채널을 통해 위로 배선합니다.
- 모듈형 배터리 캐비닛
1에서 UPS로 신호 선 연결:
- 마지막 모듈형 배터리 캐비닛(T)에 있는 보드 640-7552의 J8008에 단자 플러그를 장착합니다.
- 모듈형 배터리 캐비닛 1에 있는 보드 640-7552의 J8011에서 UPS에 있는 보드 640-4843의 J6619 및 J6604로 신호 선을 연결합니다.
- 모듈형 배터리 캐비닛 1에 있는 보드 640-7552의 J8007에서 UPS에 있는 보드 640-4864의 J6608로 신호 선을 연결합니다.