990-91111L-031

Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp

Använd signalkablarna som finns i installationssats GVSOPT030 (option) för installation med intilliggande modulärt batteriskåp. Signalkablar medföljer inte för installation med externt placerade modulära batteriskåp. Följ installationshandboken för modulärt batteriskåp för att förbereda installationen.

  1. För ett externt placerat modulärt batteriskåp: Dra signalkablarna från modulärt batteriskåp 1 genom baksidan på UPS:en.
  2. För ett intilliggande modulärt batteriskåp: Dra signalkablarna från modulärt batteriskåp 1 till UPS:en enligt bilden.
    1. Dra signalkablarna från modulärt batteriskåp 1 in till UPS:en genom öppningen.
    2. Dra signalkablarna upp genom kabelkanalen i UPS:en.

    Vy framifrån av intilliggande modulärt batteriskåp 1 och UPS:en

  3. Anslut signalkablarna från modulärt batteriskåp 1 till UPS:en:
    1. Fäst en termineringsplugg i J8008 på kort 640-7552 i det sista modulära batteriskåpet (T).
    2. Anslut signalkabeln från J8011 på kort 640-7552 i modulärt batteriskåp 1 till J6619 och J6604 på kort 640-4843 i UPS:en.
    3. Anslut signalkabeln från J8007 på kort 640-7552 i modulärt batteriskåp 1 till J6608 på kort 640-4864 i UPS:en.

    Signalkabelanslutningar mellan fyra modulära batteriskåp och UPS:en

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?