990-91263A-038

将导线管盒安装到模块电池柜上

对于包含不相邻 UPS 的系统(额定功率最大 50 kW):对模块电池柜 1 执行以下步骤。

对于包含不相邻 UPS 的系统(额定功率大于 50 kW):对所有模块电池柜执行以下步骤。

  1. 拆下模块电池柜上的导线管盒。

    模块电池柜背面视图

  2. 拆下导线管盒的顶部或底部密封盖板。
  3. 在顶部或底部密封盖板中钻孔/打孔以穿入电源线或导线管。安装导线管(需另购)(如果适用)
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  4. 重新装回导线管盒的顶部或底部密封盖板。
  5. 将导线管盒安装到模块电池柜上。请注意,导线管盒安装在反向位置。

    模块电池柜背面视图

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?