990-5910F-011

UPSin asetusten palauttaminen USB-laitteelta

HUOMAUTUS: UPS hyväksyy vain asetukset, jotka alun perin tallennettiin samasta UPSista. UPSeista tallennettuja asetuksia ei voi käyttää uudelleen.
Asetukset voidaan palauttaa vain, kun UPS on huolto-ohituskäytössä tai sammutettuna.
HUOMAUTUS: Älä avaa yksikön syöttökatkaisijaa (UIB) sammutussekvenssin lopussa, koska se sammuttaa näytön virran.
  1. Napauta Hallinta > Ohjatut sekvenssit > UPS-järjestelmän sammuttaminen tai Hallinta > Ohjatut sekvenssit > Sammuta UPS rinnakkaisjärjestelmästä ja noudata näytön ohjeita.
  2. Valitse Määritys > Tallenna/palauta.
  3. Avaa etupaneeli.
  4. Aseta USB-laite UPSin USB-porttiin.
  5. Napauta Palauta käyttääksesi USB-laitteelle tallennettuja UPS-asetuksia. Odota, että ohjain käynnistyy uudelleen automaattisesti.
    HUOMAUTUS: Älä irrota USB-laitetta, ennen kuin palautus on valmis.
  6. Valitse Hallinta > Ohjatut sekvenssit > UPS-järjestelmän käynnistäminen tai Hallinta > Ohjatut sekvenssit > Käynnistä UPS rinnakkaisjärjestelmästä ja noudata näytön ohjeita.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?