990-5910F-012

Restauration des paramètres d'ASI à l'aide d'un périphérique USB

NOTE: L'ASI peut uniquement accepter les paramètres qui ont été initialement enregistrés à partir de la même ASI. Les paramètres enregistrés à partir d'autres ASI ne peuvent pas être réutilisés.
Les paramètres ne peuvent être restaurés que lorsque l'ASI est en mode bypass de maintenance ou en mode Désactivé.
NOTE: N'ouvrez pas le disjoncteur d'entrée de l'unité UIB à la fin de la séquence d'arrêt, cela mettrait l'écran hors tension.
  1. Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Arrêt du système d'ASI ou Contrôle > Séquences guidées > Arrêter une ASI dans un système parallèle, puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
  2. Sélectionnez Configuration > Sauv./restaur.
  3. Ouvrez le panneau avant.
  4. Insérez votre périphérique USB dans l'un des ports USB de l'ASI.
  5. Appuyez sur Restaurer pour appliquer les paramètres enregistrés de l'ASI depuis le périphérique USB. Attendez que le contrôleur redémarre automatiquement.
    NOTE: Ne retirez pas le périphérique USB tant que le processus de restauration n'est pas terminé.
  6. Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Démarrer le système d'ASI ou Contrôle > Séquences guidées > Démarrer une ASI dans un système parallèle puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?