990-5910F-034

UPS Ayarlarını bir USB cihazından geri yükleme

NOT: UPS, yalnızca aynı UPS’den kaydedilmiş ayarları kabul edebilir. Diğer UPS'lerden kaydedilen ayarlar tekrar kullanılamaz.
Ayarlar yalnızca UPS bakım bypass çalışmasında iken ya da kapalı moddayken geri yüklenebilir.
NOT: Cihaz giriş kırıcısı UIB'yi kapatma süresinin sonunda açmayın, çünkü bu ekrana gelen gücü kesecektir.
  1. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini kapat ya da Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS kapatma öğesine dokunun ve ekranda görünen adımları takip edin.
  2. Konfigürasyon > kaydet/ geri yükle öğesini seçin.
  3. Ön paneli açın.
  4. USB cihazınızı UPS üzerindeki USB portuna takın.
  5. USB cihazından kayıtlı UPS ayarlarını devreye sokmak için Geri yükle öğesine dokunun. Kontrolörün otomatik olarak yeniden başlatılmasını bekleyin.
    NOT: Geri yükleme süreci tamamlanana kadar USB cihazını devre dışı bırakmayın.
  6. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini başlat ya da Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS başlatma öğesini seçin ve ekranda görünen adımları takip edin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?