990-5910D-016

Memulai Tes Kalibrasi Waktu Pengoperasian

Fitur ini digunakan untuk mengalibrasi perkiraan nilai untuk waktu pengoperasian baterai yang tersisa. Dalam tes ini, UPS beralih ke pengoperasian baterai dan daya baterai digunakan hingga tingkat peringatan DC rendah. Berdasarkan waktu yang telah berlalu dan informasi tentang beban, kapasitas baterai bisa dihitung dan perkiraan waktu pengoperasian dikalibrasikan.

Schneider Electric menganjurkan agar uji kalibrasi waktu pengoperasian dilakukan saat penyalaan, saat baterai dilepas, atau setelah membuat perubahan pada solusi baterai.

PEMBERITAHUAN
risiko kerusakan alat
  • Selama uji kalibrasi waktu pengoperasian, daya baterai akan digunakan hingga mencapai titik terendah sehingga tidak akan mampu mendukung beban jika terjadi kegagalan daya masukan.
  • Daya baterai akan digunakan hingga tingkat peringatan DC rendah dan menyebabkan singkatnya waktu pengoperasian baterai setelah kalibrasi hingga daya baterai terisi penuh kembali.
  • Pengujian atau kalibrasi baterai secara berulang bisa memengaruhi usia pakai baterai.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Syarat:

  • Baterai harus 100% terisi daya.

  • Persentase muatan minimal harus 10% dan tidak boleh berubah lebih dari 20% selama pengetesan. Contoh: Jika persentase muatan adalah 30% pada awal tes, tes akan dibatalkan jika persentase muatan turun hingga di bawah 24% atau naik di atas 36% selama tes berlangsung.

  • Harus tersedia suplai bypass.

  • Mode operasi harus mode operasi normal, ECOnversion, atau ECO.

  • Mode operasi sistem harus mode inverter, ECOnversion, atau ECO.

  1. Ketuk tombol menu pada layar beranda.
  2. Pilih Pemeliharaan > Kalibrasi waktu pengoperasian > Mulai kalibrasi.
  3. Ketuk OK pada layar konfirmasi.
QR code for this page

Apakah ini membantu?