990-5910E-034

Akü Testi Başlatma

Ön şartlar:

  • Akü kesicileri On konumundadır.

  • Kritik alarm yok.

  • Bypass beslemesi bulunmalıdır.

  • Statik bypass çalışması mevcut olmalıdır.

  • Aküler %50'den fazla şarjlı olmalıdır.

  • Akü besleme süresi 4 dakikadan uzun olmalıdır.

  • Çalışma modu, normal çalışma, ECOnversion veya ECO modu olmalıdır.

  • Sistem çalışma modu, invertör, ECOnversion veya ECO modu olmalıdır.

Bu özellik, sigorta atması kontrolü ve zayıf akü tespiti gibi bir dizi testi aküler üzerinde gerçekleştirir. Test sırasında aküler boşalır ve toplam çalışma zamanı kapasitesinin yaklaşık %10'u kullanılır. Örnek: 10 dakika akü besleme süreniz varsa, test 1 dakika sürer. Akü testi farklı zaman aralıklarında çalışacak şekilde ayarlanabilir (haftada bir kereden yılda bir kereye kadar).

  1. Bakım > Akü > Testi başlat öğelerini seçin.
  2. Onay ekranında Tamam'a dokunun.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?