990-5910G-018

インバーターオフに切り替える

重要: これにより、負荷への給電がオフになります。
  1. コントロール > インバーター > インバーターオフを選択します。
  2. 確認画面でOKをタップします。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.