990-5452N-004

Konfigurer udgangsdistributionsafbryderne

  1. Fra startskærmen vælges Configuration (Konfiguration) > Customer (Kunde) > Output Setup (Udgangskonfiguration).
  2. Vælg Til stede for de udgangsdistributionsafbrydere, der findes i parallelsystemet.
  3. Vælg Til stede for Load Bank Breaker (Lastbankafbryder), hvis den er en del af parallelsystemet, og angiv lastbankafbryderens placering – Upstream of SIB (Før indgangen på SIB'en) eller Downstream of SIB (Efter udgangen på UPS'en).
  4. Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne.
  5. Tryk på knappen til startskærmen for at lukke konfigurationsskærmen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?