990-5452M-004

Overfør det parallelle system fra normal drift til anmodet statisk bypassdrift

Bemærk, at det kun er administratoren, der kan ændre driftstilstand.
  1. Fra startskærmen vælges Control (Kontrol).
  2. Tryk på knappen Transfer to Requested Static Bypass (Skift til anmodet statisk bypass).
    BEMÆRK: Hvis betingelserne for overførsel ikke er opfyldt, vil knappen være grå.
  3. Kontrollér, at System Operation Mode (Systemdriftstilstand) skifter til Requested Static Bypass (Anmodet statisk bypass).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?