990-5452M-004

Konfigurer distribueret energireserve

Softwaredefineret effekt skal være aktiveret, før funktionen Distribueret energireserve kan bruges. Softwaredefineret effekt skal aktiveres af Schneider Electric.

BEMÆRK: Distribueret energireserve skal aktiveres lokalt af Schneider Electric under servicekonfigurationen for at gøre dette valg tilgængeligt, men det skal styres via en ekstern styringsenhed, der overvåger netfrekvensen. I tilfælde af et pludseligt fald i netfrekvensen kan UPS'en fjernstyres via en dedikeret indgangskontakt til at skifte til tilstanden Distribueret energireserve. Kontakt Schneider Electric for at få flere oplysninger.
  1. Konfigurer en indgangskontakt til Distribueret Energireserve. Se Konfigurer indgangskontakterne.
  2. På startskærmen vælges Konfiguration > UPS > Softwaredefineret effekt.
  3. Indstil Distribueret energireserve til Aktivér eller Deaktiver. Når funktionen Distribueret energireserve indstilles til Aktivér, leverer UPS'en strøm tilbage til nettet i en kort periode (op til 30 sekunder) for at stabilisere netfrekvensen (Hz), når den aktiveres af et signal fra den dedikerede indgangskontakt. Når funktionen Distribueret energireserve indstilles til Deaktiver, vil UPS'en skifte til tvungen batteridrift, når den aktiveres af et signal fra den dedikerede indgangskontakt, men den vil ikke levere strøm tilbage til nettet.
  4. Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?