Driftstilstande
Galaxy UPS'en har to forskellige driftstilstandsniveauer:
-
UPS-driftstilstand: Den aktive UPS-enheds driftstilstand. Se UPS-tilstande.
-
Systemdriftstilstand: Hele UPS-systemets driftstilstand. Se Systemtilstande.
UPS-tilstande
eConversion-tilstand
eConversion giver en kombination af maksimal beskyttelse og højeste effektivitet, som gør det muligt at reducere den elektricitet, som UPS'en optager, med en faktor tre i forhold til dobbeltkonvertering. Selv forbruger-eConversion er nu den generelt anbefalede driftstilstand og er aktiveret som standard i UPS'en, men kan deaktiveres via displaymenuen. Når eConversion er aktiveret, kan den indstilles til altid at være aktiv eller til at være aktiv efter en bestemt tidsplan, der konfigureres via displaymenuen.
I eConversion forsyner UPS'en den aktive del af lasten via statisk bypass, så længe hovedforsyningen er inden for tilladt afvigelse. Vekselretteren holdes samtidigt i drift, så UPS'ens indgangseffektfaktor fastholdes tæt på 1, uafhængigt af lasteffektfaktoren, eftersom den reaktive del af lasten reduceres væsentligt i UPS'ens indgangsstrøm. I tilfælde af en afbrydelse af forsyningen fra hovedforsyningen opretholder vekselretteren udgangsspændingen og sikrer et uafbrudt skifte fra eConversion til dobbeltkonvertering. Batterierne oplades, når UPS'en er i eConversion-tilstand og der leveres også harmonisk kompensation.
eConversion-tilstand kan bruges til Galaxy VX UPS'en under følgende betingelser:
-
Minimumlasten på UPS'en er 5-10 %.
-
Spændingsudsving er ≤10 % i forhold til nominel spænding (justerbar indstilling fra 3 % til 10 %).
-
THDU er ≤5 %.
Når UPS'en er i eConversion, lyser LED-indikatorerne for bypass, vekselretter og last grønt, mens LED-indikatorerne for batteri og indgang er slukket.
Dobbeltkonvertering (normal drift)
Lasten forsynes med konditioneret strøm fra UPS'en. Dobbeltkonverteringstilstand skaber permanent en perfekt sinusbølge ved systemets udgang, men denne drift bruger også mere elektricitet.
Når UPS'en er i dobbeltkonvertering, lyser LED-indikatorerne for indgang, vekselretter og last grønt, mens LED-indikatorerne for batteri og bypass er slukket.
Batteridrift
Hvis hovedforsyningen afbrydes, skifter UPS'en til batteridrift og forsyner lasten med konditioneret strøm fra jævnstrømskilden.
Når UPS-systemet er i batteridrift, lyser LED-indikatorerne for batteri, vekselretter og last grønt, mens LED-indikatoren for bypass er slukket, og LED-indikatoren for indgang lyser rødt.
Anmodet statisk bypassdrift
UPS'en kan skifte til anmodet statisk bypassdrift med en kommando via displayet. Når systemet er i anmodet statisk bypassdrift, forsynes lasten fra bypasskilden. Hvis der registreres en fejl, skifter UPS'en til dobbeltkonvertering (normal drift) eller tvungen statisk bypassdrift. Hvis hovedforsyningen afbrydes under anmodet statisk bypassdrift, skifter UPS'en til batteridrift.
Under anmodet statisk bypass lyser LED-indikatorerne for indgang, bypass og udgang grønt, mens LED-indikatorerne for batteri og vekselretter er slukkede.
Tvungen statisk bypassdrift
UPS'en er i tvungen statisk bypassdrift som følge af en kommando fra UPS'en, eller fordi brugeren har trykket på knappen OFF for vekselretteren på UPS'en. Under tvungen statisk bypassdrift forsynes lasten fra bypasskilden.
Under tvungen statisk bypass lyser LED-indikatorerne for indgang, bypass og udgang grønt, mens LED-indikatorerne for batteri og vekselretter er slukkede eller lyser rødt i tilfælde af en alarm.
Vedligeholdelsesbypassdrift
Til UPS-tilstande
Når vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB) er lukket i det eksterne vedligeholdelsesbypass-skab, vedligeholdelsesbypasspanelet eller tredjepartsafbrydertavlen, skifter UPS'en til ekstern vedligeholdelsesbypassdrift. Lasten forsynes med ukonditioneret strøm fra bypasskilden. Service og udskiftning kan udføres på hele UPS'en under ekstern vedligeholdelsesbypassdrift via vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
Statisk bypass-standbydrift
Statisk bypass-standby kan kun aktiveres for en enkelt UPS i et parallelsystem. UPS'en går i statisk bypass-standbydrift, hvis UPS'en forhindres i at gå i tvungen statisk bypassdrift, og de andre UPS'er i parallelsystemet kan forsyne lasten. I statisk bypass-standby er udgangen på den pågældende UPS slukket. UPS'en overfører automatisk til den foretrukne driftstilstand, så snart det er muligt.
Vekselretter-standby
UPS-systemet går i vekselretter-standby, hvis der forekommer en afbrydelse i hovedforsyningen til UPS'en, og de andre UPS-enheder i parallelsystemet kan forsyne lasten og opretholde det konfigurerede redundansniveau. Dette sker for at undgå, at batterierne aflades i tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt.
ECO-tilstand
I ECO-tilstand bruger UPS'en den anmodede statiske bypass til at forsyne lasten, så længe strømkvaliteten er inden for tilladt afvigelse. Hvis der registreres en fejl (bypass-spænding uden for tilladt afvigelse, udgangsspænding uden for tilladt afvigelse, strømafbrydelse, osv.), skifter UPS'en til dobbeltkonvertering (normal drift) eller tvungen statisk bypassdrift. Afhængigt af skiftet til en anden driftstilstand kan der forekomme en minimal afbrydelse af lastforsyningen (op til 10 ms). Batterierne oplades, når UPS'en er i ECO-tilstand. Den primære fordel ved ECO-tilstand er, at strømforbruget reduceres sammenlignet med dobbeltkonvertering.
Under ECO-tilstand lyser LED-indikatorerne for indgang, bypass og udgang grønt, mens LED-indikatorerne for batteri og vekselretter er slukkede.
Selvtest
Når UPS-systemet er startet op, vil UPS'en automatisk udføre en selvtest. Det mimiske diagrams LED-indikatorer angiver selvtestens status og forløb.
Når selvtesten er udført, vil LED-indikatorerne angive UPS-systemets driftstilstand.
Batteritesttilstand
UPS'en er i batteritesttilstand, når UPS'en udfører en batteriselvtest eller en driftstidskalibrering.
FRA-tilstand
Til UPS-tilstand
UPS'en forsyner ikke lasten
med strøm. Batterierne oplades, og displayet er tændt.Systemtilstande
Systemdriftstilstanden angiver udgangsstatus for det komplette UPS-system, herunder afbrydertavle, og angiver, hvilken kilde der forsyner lasten.
eConversion-tilstand
eConversion giver en kombination af maksimal beskyttelse og højeste effektivitet, som gør det muligt at reducere den elektricitet, som UPS'en optager, med en faktor tre i forhold til dobbeltkonvertering. Selv forbruger-eConversion er nu den generelt anbefalede driftstilstand og er aktiveret som standard i UPS'en, men kan deaktiveres via displaymenuen. Når eConversion er aktiveret, kan den indstilles til altid at være aktiv eller til at være aktiv efter en bestemt tidsplan, der konfigureres via displaymenuen.
I eConversion forsyner UPS-systemet den aktive del af lasten via statisk bypass, så længe hovedforsyningen er inden for tilladt afvigelse. Vekselretteren holdes samtidigt i drift, så UPS-systemets indgangseffektfaktor fastholdes tæt på 1, uafhængigt af lasteffektfaktoren, eftersom den reaktive del af lasten reduceres væsentligt i UPS'ens indgangsstrøm. I tilfælde af en afbrydelse af forsyningen fra hovedforsyningen opretholder vekselretteren udgangsspændingen og sikrer et uafbrudt skifte fra eConversion til dobbeltkonvertering. Batterierne oplades, når UPS-systemet er i eConversion-tilstand og der leveres også harmonisk kompensation.
eConversion-tilstand kan bruges til Galaxy VM UPS'en under følgende betingelser:
-
Minimumlasten på UPS-enhederne er 5-10 %.
-
Spændingsudsving er ≤10 % i forhold til nominel spænding (justerbar indstilling fra 3 % til 10 %).
-
THDU er ≤5 %.
Vekselretterdrift
Til systemtilstande
I vekselretterdrift forsynes lasten af vekselretterne. UPS-driftstilstand kan enten være i dobbeltkonvertering (normal drift) eller batteridrift, når UPS-systemets driftstilstand er vekselretterdrift.
Anmodet statisk bypassdrift
Til systemtilstande
Når UPS-systemet er i anmodet statisk bypassdrift, forsynes lasten af bypasskilden. Hvis der registreres en fejl, skifter UPS-systemet til vekselretterdrift eller tvungen statisk bypassdrift.
Tvungen statisk bypassdrift
Til systemtilstande
UPS-systemet er i tvungen statisk bypassdrift som følge af en kommando fra UPS-systemet, eller fordi brugeren har trykket på knappen OFF for vekselretteren på UPS'erne. Under tvungen statisk bypassdrift forsynes lasten direkte af bypasskilden med ukonditioneret strøm.
Vedligeholdelsesbypassdrift
Til systemtilstande
Ved vedligeholdelsesbypassdrift forsynes lasten direkte af bypasskilden med ukonditioneret strøm via vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.
ECO-tilstand
Til systemtilstande
I ECO-tilstand bruger UPS-systemet den anmodede statiske bypass til at forsyne lasten, så længe strømkvaliteten er inden for tilladt afvigelse. Hvis der registreres en fejl (bypass-spænding uden for tilladt afvigelse, udgangsspænding uden for tilladt afvigelse, strømafbrydelse, osv.), skifter UPS-systemet til dobbeltkonvertering (normal drift) eller tvungen statisk bypassdrift. Afhængigt af skiftet til en anden driftstilstand kan der forekomme en minimal afbrydelse af lastforsyningen (op til 10 ms). Batterierne oplades, når UPS-systemet er i ECO-tilstand. Den primære fordel ved ECO-tilstand er, at strømforbruget reduceres sammenlignet med dobbeltkonvertering.