990-5452M-004

Vis logfilen for displayet

BEMÆRK: Denne logfil indeholder kun oplysninger om displayets drift og ikke om UPS-systemets drift.
  1. Fra startskærmen vælges Logs > Display (Logfiler > Display).
  2. Du kan udføre følgende handlinger i loggen:
    1. Tryk på pilene for at gennemse listen over hændelser.
    2. Tryk på papirkurven for at rydde loggen.*
  3. Tryk på knappen til startskærmen for at afslutte loggen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?