990-5452M-004

Isoler denne UPS fra parallelsystemet

Følg denne procedure, hvis du vil slukke én af UPS'erne i et aktivt parallelsystem.

BEMÆRK: Før du begynder på proceduren, skal du sikre, at de resterende UPS-enheder kan forsyne lasten.
BEMÆRK: En afbryder må kun betjenes, hvis den tilsvarende LED-afbryderindikator lyser grønt.
  1. Fra startskærmen vælges Kontrol > Nedlukningsguide. Vælg Sluk for UPS i et parallelsystem, og følg vejledningen på skærmen.
    BEMÆRK: Den følgende nedlukningsprocedure er en standardprocedure. Du skal altid følge vejledningen i den nedlukningsguide, som passer til dit system.
  2. Sluk for UPS'en ved at trykke på afbryderknappen til vekselretteren foran på UPS'en.
  3. Åbn enhedsudgangsafbryderen (UOB).
  4. Åbn indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB).
  5. Åbn batteriafbryderne i din specifikke batteriløsning.
  6. Åbn enhedsindgangsafbryderen (UIB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?