Vis status for parallelt system
- Fra startskærmen vælges (Status > Parallelt system).
- Vælg det område, du vil se status for. Vælg
imellem:
Målinger
Input Current (Indgangsstrøm) (A)
Den aktuelle fase-til-fase-indgangsstrøm i ampere (A).
Output Current (Udgangsstrøm) (A)
Den aktuelle fase-til-fase-udgangsstrøm i ampere (A).
Bypass Current (Bypass-strøm) (A)
Den aktuelle fase-til-fase-bypassstrøm i ampere (A).
Number of Parallel UPS (Antal parallelle UPS-enheder)
Samlet antal UPS-enheder i parallelsystemet.
Number of Redundant UPS (Antal redundante UPS-enheder)
Parallelsystemets redundans.
Number of Redundant Power Cabinets per UPS: (Antal redundante power-skabe pr. UPS)
Antallet af redundante power-skabe i hver UPS.
Output Total Apparent Power (Samlet tilsyneladende udgangseffekt) (kVA)
Den aktuelle, samlede tilsyneladende udgangseffekt (for alle tre faser) i kilovoltampere (kVA).
Output Total Active Power (Samlet aktiv udgangseffekt) (kW)
Den aktuelle, samlede aktive udgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
Output Total Load (Samlet udgang for last) (%)
Den procentdel af UPS-systemets kapacitet, der i øjeblikket bruges på tværs af alle faser. Lastprocenten vises for den højeste faselast.
Mimisk diagram
Mimic diagram (Mimisk diagram)
Det mimiske diagram viser den aktuelle status for hoveddelene i UPS-systemet: strømkilder, omformere, statisk switch og afbrydere. Det viser også strømflowet gennem systemet.
BEMÆRK: Du kan klikke på UPS- eller systembypassenheden for at få vist et mere detaljeret mimisk diagram.
Kommunikationsstatus
Communication Status (Kommunikationsstatus)
Diagrammet over kommunikationsstatus viser status for kommunikationen mellem displayet og UPS'en i parallelsystemet.

- Tryk på knappen til startskærmen for at forlade skærmene og vende tilbage til startskærmen.