Fejlfinding via det mimiske diagrams LED-indikatorer
Det mimiske diagram viser statussen for de vigtigste funktioner og det strømflow, der forsyner lasten. De forskellige LED-indikatorer lyser enten grønt eller rødt eller er slukkede, afhængigt af systemfunktionernes status. Dette afsnit indeholder en liste over, hvad en rød LED-indikator på det mimiske diagram betyder, så du kan få hjælp til fejlfindingen.
LED-indikator for indgang

Hvis LED-indikatoren for indgang lyser rødt, kan det skyldes følgende:
-
UIB er åben
-
Indgang er uden for tilladt afvigelse (bølgeform, spænding eller frekvens uden for tilladt afvigelse)
LED-indikator for vekselretter

Hvis LED-indikatoren for vekselretteren lyser rødt, kan det skyldes følgende:
-
Vekselretter er ude af funktion
LED-indikator for udgang

Hvis LED-indikatoren for udgang lyser rødt, kan det skyldes følgende:
-
UOB er åben
-
SIB er åben
-
Udgangsspænding er uden for tilladt afvigelse
LED-indikator for batteri

Hvis LED-indikatoren for batteri lyser rødt, kan det skyldes følgende:
-
Kritisk batterialarm er aktiv
-
Oplader er ude af funktion
-
Batteriafbryderen er frakoblet
LED-indikator for bypass

Hvis LED-indikatoren for bypass lyser rødt, kan det skyldes følgende:
-
SSIB er åben
-
Den statiske switch er ude af funktion
-
Bypass er uden for tilladt afvigelse
-
BF2 (hvis tilstede) er åben