990-5452M-019

출력 분전반 차단기 구성

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > 고객 > 출력 설정을 선택합니다.
  2. 병렬 시스템에서 사용 가능한 출력 분전반 차단기가 있음을 선택합니다.
  3. 부하기 차단기가 병렬 시스템의 일부이고 SIB의 상위단 또는 SIB의 하위단으로 표시되면 부하기 차단기있음을 선택합니다.
  4. 확인을 눌러 설정을 확인합니다.
  5. 홈 버튼을 눌러 구성 화면을 종료합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?